This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 的 USB 刷写问题 — 超时调整无效

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542970/tms320f28379d-usb-flashing-issue-with-tms320f28379d-timeout-adjustment-not-effective

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我正在尝试使用 USB 刷写 TMS320F28379D。 当.dat文件相对较小时、我能够成功刷写 CPU1 和 CPU2。 但是、当.dat文件较大时、刷写过程似乎会失败。

我尝试了修改 Visual Studio 项目设置中的超时值。 默认值是 5000、我尝试了各种值、包括 50,000,20020000,1000 甚至 500。 遗憾的是、这些更改未能解决问题。

//批量数据传输超时(以毫秒为单位)
#define USB_TIMEOUT_MS 20000

附件是我使用闪烁项目和客户端项目的测试屏幕截图、供您参考。

提前感谢您的支持。

此致、
S. Tarik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S. Tarik:

    首先,我要为缺乏回应而道歉,因为分配给这一主题的专家已经忙于其他工作。 您是否仍需要支持?

    此致、

    Aj Favela.