Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28379D工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我正在尝试使用 USB 刷写 TMS320F28379D。 当.dat文件相对较小时、我能够成功刷写 CPU1 和 CPU2。 但是、当.dat文件较大时、刷写过程似乎会失败。
我尝试了修改 Visual Studio 项目设置中的超时值。 默认值是 5000、我尝试了各种值、包括 50,000,20020000,1000 甚至 500。 遗憾的是、这些更改未能解决问题。
//批量数据传输超时(以毫秒为单位)
#define USB_TIMEOUT_MS 20000
附件是我使用闪烁项目和客户端项目的测试屏幕截图、供您参考。
提前感谢您的支持。



此致、
S. Tarik