This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:与线程相关的问题、"TMS320F28069:通过单个 GPIO 实现多占空比 PWM 脉冲& quot;

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557545/launchxl-f28p65x-related-question-to-the-thread-tms320f28069-multi-duty-pwm-pulse-through-single-gpio

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

建议将 F28P65x 用于 “e2e.ti.com/.../tms320f28069-multi-duty-pwm-pulse-through-single-gpio"中“中提到的 PWM 模式。 显示在下面以供参考。

但是、在阅读 TRM (www.ti.com/.../spruiz1b.pdf) 时、我注意到 CMPC 和 CMPD 不会通过 ePWM 模块(随附的图像)。 因此、我认为它无法持续复制我希望用于 SPWM 的波形。 我是否正确或缺少某些内容? 尤其是 5 类 PWM 器件、我找不到。 这种 5 类是否需要将 4 个比较器与 ePWM 模块配合使用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来源、

    此器件具有 5 类 ePWM、您可以使用 XCMP 功能、在此类应用中最多具有 8 个 XCMP。 您可以参阅 C2000ware 示例、如以下位置所示:  

    此致、

    Sumit