This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:命令行中的 CRC 计算

Guru**** 2932550 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553753/tms320f28p550sj-crc-calculation-in-command-line

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在为 UNIFLASH 命令行界面开发自动化脚本。 它们需要计算 CRC 或其他形式的验证代码。 我可以在 GUI 中看到这一点、但如何在命令行中计算 CRC?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了更多详细信息。

    客户需要在加载之前确认映像的 CRC、如何在命令行界面中完成此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    客户可在加载之前通过 UniFlash 命令行界面 (CLI) 通过执行以下更改之一计算 CRC 校验和:

    1.在 dslite-C28xx_cpu1.bat 中、将“-b CalculateChecksum“参数添加到生成的命令文件中、例如:

    设置 generated_command=-c user_files/configs/f28p550sj9.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -s VerifyAfterProgramLoad=“无验证“-e -f -v “user_files/images/led_ex1_blinky.out"-b“-b CalculateChecksum
    2.在调用 dslite-C28xx_cpu1.bat 时的命令行中、添加所生成命令的参数、包括“-b CalculateChecksum“选项、例如:
    dslite-C28xx_CPU1.bat flash  -c user_files/configs/f28p550sj9.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -s VerifyAfterProgramLoad=“无验证 -e -f -v  “user_files/images/led_ex1_blinky.out" -b“-b CalculateChecksum
    请注意、 “-b"参数“参数表示我们希望在程序加载之前执行此操作。 可以在器件的闪存属性 XML 文件中找到操作 、也可以作为 performAction 项之一。
    谢谢。此致、
    Charles
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的指导。 我尝试过、-b 选项似乎属于加载过程的一部分、客户正在寻找单独的 CRC 计算。

    他们的流程如下:

    1.计算校验和  

    2.从显示屏确认校验和,以确保使用正确的图像。

    3.连接到 XDS110

    4.对设备进行编程

    使用-b 选项会有以下问题:  

    • 未连接 XDS110 时、无法使用该功能
    • 即使连接了 XDS110、使用-b 也会在计算校验和后立即导致程序加载。

    b 选项类似于按顺序执行步骤 1 和步骤 4、它们需要在其中至少插入步骤 2(理想情况下也插入步骤 3)、  

    它们只需要执行步骤 1 即可。 CLI 是否支持该功能? 如果没有,我们可以分享算法,以便他们能够实现自己?

    此致、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    使用 XDS110 之前的校验和选项、您是指映像上的校验和是独立的吗? 这不是 CLI 界面当前支持的功能。 根据 Vamsi、该算法是否已分享给您?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    Vansi 共享了一个校验和算法、它与我们在这里讨论的 CRC 相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在 GUI
    中看到这一点

    校验和有多种类型。 您能否提供您感兴趣的这个特定屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki  

    还有一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我认为 UniFlash CLI 界面不提供此功能。 我需要确认。