Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在为 UNIFLASH 命令行界面开发自动化脚本。 它们需要计算 CRC 或其他形式的验证代码。 我可以在 GUI 中看到这一点、但如何在命令行中计算 CRC?
此致、
挂起
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户正在为 UNIFLASH 命令行界面开发自动化脚本。 它们需要计算 CRC 或其他形式的验证代码。 我可以在 GUI 中看到这一点、但如何在命令行中计算 CRC?
此致、
挂起
您好 Hang、
客户可在加载之前通过 UniFlash 命令行界面 (CLI) 通过执行以下更改之一计算 CRC 校验和:
1.在 dslite-C28xx_cpu1.bat 中、将“-b CalculateChecksum“参数添加到生成的命令文件中、例如:
尊敬的 Charles:
感谢您的指导。 我尝试过、-b 选项似乎属于加载过程的一部分、客户正在寻找单独的 CRC 计算。
他们的流程如下:
1.计算校验和
2.从显示屏确认校验和,以确保使用正确的图像。
3.连接到 XDS110
4.对设备进行编程
使用-b 选项会有以下问题:
b 选项类似于按顺序执行步骤 1 和步骤 4、它们需要在其中至少插入步骤 2(理想情况下也插入步骤 3)、
它们只需要执行步骤 1 即可。 CLI 是否支持该功能? 如果没有,我们可以分享算法,以便他们能够实现自己?
此致、
挂起