This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SERVODRIVE:用于 3D 打印机的小型伺服驱动器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556847/tidm-servodrive-small-servo-driver-for-3d-printer

器件型号:TIDM-SERVODRIVE
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在对 C2000 进行编程(G 代码解释器)以控制 3D 打印机(目前为步进电机)、我想改用 3 个小型无刷伺服电机、我更喜欢通过交流电机控制它们、如果没有、很乐意运行直流电机、但我知道如果有任何示例原理图和 TI 提供的可能代码、交流电机更流畅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    是否要使用有传感器/无传感器 FOC 方法来控制 BLDC? 是否要使用单个 C2000 来控制 3 个电机?  

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiaxin、

    非常感谢您的答复。

    有传感器组合、每个轴都有一个 C2000。

    最好是交流驱动、而不是直流(如果可能)。

    谢谢

    Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick:

    请下载最新的 C2000WARE_MOTORCONTROL_SDK 并参考通用电机控制项目。 硬件基于标准 TI EVM、您可以参考硬件设计、而对于软件、该工程演示了基于 QEP 的有传感器 FOC。

    谢谢、

    Jiaxin