Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C
《Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C》
工具/软件:
您好!
我正在寻找一个晶体与此器件搭配使用、频率为 14.7456MHz 或 19.6608MHz、容差小于=20ppm、温度范围至少为–20°C 至 70°C。 一旦我将驱动要求缩小至满足数据表第 92 页上的 1mW 要求、晶体尺寸就会变得非常大 (13mmx5mm)、我就想找到更小的解决方案。 较小的晶体不满足 1mW 驱动要求。 数据表第 92 页还指出可以使用阻尼电阻器、但我找不到有关如何连接 Rd、如何计算值等的指南
我看了 LAUNCHXL-F280049C 评估板用于此 MCU 系列、它使用一个驱动电平为 100uW 的 ECS-200-18-30B-AGN-TR 晶体。 阻尼电阻看起来并不存在、因此我想知道它有多有必要。
您能为我推荐一款与 ECS-200-18-30B-AGN-TR 大小相同但频率为 14.7456MHz 或 19.6608MHz 且满足 MCU 其他要求的晶体吗?
谢谢!