This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:针对 14.7456MHz 或 19.6608MHz 晶体的建议

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558455/tms320f280041-recommendation-for-14-7456mhz-or-19-6608mhz-crystal

器件型号:TMS320F280041
《Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C》

工具/软件:

您好!

我正在寻找一个晶体与此器件搭配使用、频率为 14.7456MHz 或 19.6608MHz、容差小于=20ppm、温度范围至少为–20°C 至 70°C。 一旦我将驱动要求缩小至满足数据表第 92 页上的 1mW 要求、晶体尺寸就会变得非常大 (13mmx5mm)、我就想找到更小的解决方案。 较小的晶体不满足 1mW 驱动要求。 数据表第 92 页还指出可以使用阻尼电阻器、但我找不到有关如何连接 Rd、如何计算值等的指南  

我看了 LAUNCHXL-F280049C 评估板用于此 MCU 系列、它使用一个驱动电平为 100uW 的 ECS-200-18-30B-AGN-TR 晶体。 阻尼电阻看起来并不存在、因此我想知道它有多有必要。  

您能为我推荐一款与 ECS-200-18-30B-AGN-TR 大小相同但频率为 14.7456MHz 或 19.6608MHz 且满足 MCU 其他要求的晶体吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiyan、

    下面是一个指南、可用于测量晶体耗散的功率。  这需要使用电容非常低的有源探头和能够测量 RMS 电压的示波器。  您还需要一个微调电阻器作为 Rd、最好是线性电阻器、以便在调整时进行更好的控制。  微调电阻器可以是 1k Ω 至 2k Ω。  您可以从较低的 Rd 值开始、方法是将微调电阻设置为接近 100 欧姆(所附示例工作表中为 96 欧姆)、然后将微调电阻设置为其他一些值以查看增加 Rd 的影响  需要两个 RMS 电压测量值:1) XTAL 的 X1 和 X2 引脚上、以及 2) Rd.  使用下面的图和所附的工作表计算 XTAL 和 Rd 中的功率耗散

    我们没有建议晶体/供应商使用、但作为指南、请确保所选晶体在 ESR、CL 和 C0 方面满足 F28004x 的要求。 确保正确启动。  您也可以使用 LaunchPad 和控制卡的设计参考作为基础。

    此致、

    Joseph