This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:有关 F28P65x CLB CLK 的问题

Guru**** 2548770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548805/tms320f28p650dh-question-about-f28p65x-clb-clk

器件型号:TMS320F28P650DH


工具/软件:

尊敬的 Champs:

您可以帮助检查以下问题吗? 谢谢!

1. CLBCLKCTL.TILECLKDIV 在哪里? 本参考手册仅在 CLBCLKCTL 寄存器中有 CLKMODECLB。 但是、参考手册的图 8.3 对该寄存器进行了标记。

2.参考手册图 8.3 中的 CLBTile 时钟和 CLB 寄存器时钟是否要求最大频率不超过 150MHz? 还是仅 CLBTile 需要不超过 150MHz? 当我将 CLB 时钟设置为同步时、是否还需要将 EPWMCLK/SYSCLK 设置为不超过 150MHz?

3.在 CLB 时钟的同步模式下、EPWMCLK 或 SYSCLK 是同步? 参考手册的图 8.3 指出它已与 SYSCLK 同步。  

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    我还有一些问题、 谢谢

    1.在什么情况下应将 CLB CLK 设置为同步模式?在什么情况下应将其设置为异步模式?  

    2.我们目前使用 EPWM 作为 CLB 的输入。 我们是否可以在使用 100MHz CLB 时钟时保持 200MHz 的 EPWM 时钟? 或者、是否建议在 100MHz 处保持 PWM 时钟和 CLB 时钟的一致性?

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    回复您的原始帖子:

    1.这些位字段被错误地从 F28P65x TRM 中隐藏。 您是否可以使用 SysCtl_setCLBClk driverlib 函数根据需要配置这些位。

    2.数据表中应列出 CLB 寄存器和逻辑块时钟的最大时钟、如果您找不到它、请告诉我。

    3.如果选择了同步时钟、CLB 逻辑块和寄存器时钟将与 EPWM 时钟同步。

    在回应你的第二个帖子:

    1.除非特别需要使用不同的时钟频率、否则 CLB 时钟应始终设置为同步模式(例如,如果使用 CLB 模拟通信外设、则将 CLB 与通信外设时钟同步)

    2.我认为最大 CLB 时钟为 150Mhz、因此您将无法使用 200MHz 的 EPWMCLK 并在同步模式下运行 CLB。 相反、您需要为 CLB 使用异步时钟、或者如果您的 CLB 配置可以接受、则两者都使用 100Mhz 时钟。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的答复!

    [quote userid=“529193" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548805/tms320f28p650dh-question-about-f28p65x-clb-clk/5965072 数据表中应列出 CLB 寄存器和逻辑块时钟的最大时钟、如果您无法找到它、请告诉我。

    我尝试在数据表中查找它、但实际上没有找到它。 您能和我分享一下吗? 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    我很抱歉,因为专家是 OOO,请期待下星期他们回来的时候得到答复  

    谢谢您、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    对延迟的响应表示歉意、此信息实际上在 TRM 中、而不是数据表中。 对错误信息的道歉:

    由于最大 CLB 时钟为 150MHz、SYSCLK 为 200MHz、因此您需要使用 EPWMCLKDIV 设置为/2 的同步模式或 TILECLKDIV = 1 的异步模式。

    谢谢您、

    Luke

    谢谢您、

    Luke