This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F28P550SG

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SG, LAUNCHXL-F28P55X, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548206/tms320f280049c-tms320f28p550sg

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28P550SGLAUNCHXL-F28P55XSFRA

工具/软件:

我计划使用  TMS320F28P550SG 这款微控制器。  

我的应用是用于电池测试应用的双向直流/直流同步降压/升压转换器。 为此、我获得了与 Iout/占空比相关的传递函数、以及 MATLAB 中用于设计补偿器的相同传递函数。 在 MATLAB 中、使用 sisotool 我获得了 2 极点和 2 零点补偿器。 之后、我乘以补偿器和受控体以获得开环更安全的函数。 我根据该传递函数生成了波特图。 获得的相位裕度约为 62.5 度、交叉频率为 2.5kHz。 我是否可以将相同的频率值用于 微控制器的控制环路 (ISR) 频率和 ADC 采样率频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉、您能澄清一下您的问题吗? 需要哪些帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我计划使用  TMS320F28P550SG 这款微控制器。   我的应用是用于电池测试应用的双向直流/直流同步降压/升压转换器。 我想得到 ISR 频率和 ADC 采样率。 计算方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、您不应将 ISR/ADC 频率设置为截止频率。 在 Matlab Sim 中、您是否假设使用给定的采样频率推导出 2p2z 补偿器参数? 如果是、这是您在微控制器上运行时应使用的频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martinez:

    我们计划购买  LAUNCHXL-F28P55X。 由此、我可以使用软件频率响应分析器来设计 ISR 频率吗? 为此、我需要安装任何其他软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、您可以使用 C2000 SFRA 工具和源代码来开发控制器。 P55x 器件上支持 SFRA。 您可以在此处了解有关 SFRA 的更多信息:  

    https://www.ti.com/video/4059874181001?keyMatch=sfra&tisearch=universal_search&f-videos=Video,Video%20series

    https://www.ti.com/tool/SFRA 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martinez:

    感谢您的链接。 我认为这将是有用的。 如果有任何疑问。 我会回来的。  

    谢谢

    Bhaskar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martinez:

    TMS320F28P550SG 对于该微控制器、我将使用 JTAG 作为编程连接器。 为此、我需要一个具有调试器功能的可编程连接器。 请建议与此相关的任何产品。  

    我的主要目标是 C2000。 我正在实施控制技术、需要将该控制技术传输到控制板中的微控制器。 为此、我需要一个适用于 JTAG 并具有调试功能的可编程连接器。  

    谢谢。此致

    Y Bhaskar S S Gupta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如有新主题的疑问、请创建新的 E2E 主题。

    话虽如此、本应用手册介绍并比较了可与 C2000 MCU 配合使用的多个 JTAG 调试探针:

    https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0 

    请注意、对于我们的评估板、JTAG 仿真器通常嵌入在板上。 这使您可以轻松开始评估。