Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P550SG, LAUNCHXL-F28P55X, SFRA
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28P550SG、 LAUNCHXL-F28P55X、 SFRA
工具/软件:
我计划使用 TMS320F28P550SG 这款微控制器。
我的应用是用于电池测试应用的双向直流/直流同步降压/升压转换器。 为此、我获得了与 Iout/占空比相关的传递函数、以及 MATLAB 中用于设计补偿器的相同传递函数。 在 MATLAB 中、使用 sisotool 我获得了 2 极点和 2 零点补偿器。 之后、我乘以补偿器和受控体以获得开环更安全的函数。 我根据该传递函数生成了波特图。 获得的相位裕度约为 62.5 度、交叉频率为 2.5kHz。 我是否可以将相同的频率值用于 微控制器的控制环路 (ISR) 频率和 ADC 采样率频率。