This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:支持申请:在具有单个电流分流器的定制电路板上使用 TIDM-02010_DMPFC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559202/tms320f280025-support-request-using-tidm-02010_dmpfc-on-custom-board-with-single-current-shunt

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TIDM-02010C2000WARESysConfig

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们正在与配合使用 TIDM-02010_DMPFC C2000 MotorControl SDK 的解决方案位于:

C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_5_04_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc

在我们的定制板上、只有一个 单电流分流器 可用于电机控制。 我们想了解是否可以通过该库仅使用一个电流分流器在无传感器模式下运行电机。 如果是、请指导我们如何根据此配置调整库。

此外、我们正在尝试更改 进行配置 与我们的定制板相匹配。 请您确认是否为 SysConfig (.syscfg) 文件 为该项目提供了什么? 如果是、请分享其位置或使用说明。 如果没有、我们会向您寻求有关如何在库中针对硬件正确修改引脚配置的指导。

非常感谢您在帮助我们将 TIDM-02010_DMPFC 解决方案适应定制电路板方面提供的支持。

此致、
Navneeth Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth、

    TIDM-02010 工程有一个单分流器构建配置(配置在中结束 _1SC )。 如果您使用此硬件的变体、还请确保进行 TIDM-02010 用户指南中所述的必要硬件修改以在单分流器中运行。

    我认为目前没有适用于 TIDM-02010 的 SysConfig 文件。 目前、通过完成引脚配置  hal.c  和  hal.h  间隔。 具体来说、hal.h 的#define 部分和 hal.c 中的 setupGPIOs() 函数 TIDM-02010 的用户指南还更深入地介绍了移植到定制硬件的过程。

    此致、
    Jason Osborn