Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010, C2000WARE, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:TIDM-02010、 C2000WARE、 SysConfig
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们正在与配合使用 TIDM-02010_DMPFC C2000 MotorControl SDK 的解决方案位于:
在我们的定制板上、只有一个 单电流分流器 可用于电机控制。 我们想了解是否可以通过该库仅使用一个电流分流器在无传感器模式下运行电机。 如果是、请指导我们如何根据此配置调整库。
此外、我们正在尝试更改 进行配置 与我们的定制板相匹配。 请您确认是否为 SysConfig (.syscfg) 文件 为该项目提供了什么? 如果是、请分享其位置或使用说明。 如果没有、我们会向您寻求有关如何在库中针对硬件正确修改引脚配置的指导。
非常感谢您在帮助我们将 TIDM-02010_DMPFC 解决方案适应定制电路板方面提供的支持。
此致、
Navneeth Kumar