This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, DRV8353, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548571/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025CDRV8353C2000WARE

工具/软件:

首先、我有一个用 C 编写的位置和速度 PIDS 伺服代码。我喜欢使用 TI 库获取速度 PID 环路输出、这是 4 象限模式下的电机电流需求、并将其用作控制 BLDC 电流的参考、其中我使用 8353 电流输出测量 4 象限的电机电流。 我还将使用 8353 进行换向、并向 8353 提供 PWM 命令信号以及方向和制动数字信号。 您能使用 LAUNCHXL-F280025C 编写解决方案来实现这一点吗?

我们正在构建一个 混合 BLDC 伺服驱动器 使用:

  • 我们自己的 位置+速度 PID 伺服环路 单位为 C

  • TI 的 C2000 (F280025C) LaunchPad 可使用 8353 作为智能栅极驱动器来管理四象限(必须)和基于霍尔效应的换向中的 BLDC 电流控制

    • 换向(使用内部霍尔解码)  

    • 电流反馈(模拟 IPROPI 输出)  

    • 功率级开关;在 4 象限模式下对 BLDC 进行换向的表

系统概述和控制模型

控制电平 由处理 实现
位置 PID 美国 我们的 C 代码
速度 PID 美国 我们的 C 代码
电流控制 TI EPWM + ADC F280025C 强制执行电流环路
进行换向 DRV8353(内部霍尔) 基于 DRV8353 的霍尔输入

潜在硬件

  • 代替 :LAUNCHXL-F280025C

  • 温度 :BOOSTXL-DRV8353RS

  • 来消除 :带霍尔传感器的三相 BLDC

  • 电流检测 : DRV8353 IPROPI(模拟信号到 ADC )=>我们认为这可能最适合我们的应用

我希望 TI 专家提供帮助和支持、帮助您如何使用 PID 环路实现四四边形电流环路伺服、其中 4 个象限正负信号的电流反馈通过 8353 读取、并带有向上 ADC、PID 输出用于生成 PWM 命令和换向表、其中使用霍尔信号(由 8353 内部控制,最好由基于内部中断的固件控制)。 我需要详细的设计支持、以便特别是使用 LAUNCHXL-F280025C + BOOSTXL-DRV8353RS 等开发工具启动此类系统

注 4 象限控制可以基于 E 类斩波器方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟响应表示歉意。

    我有几个澄清问题。

    • 当提到四象限控制时、具体的设计意图是什么? 再生制动?
      • 目前尚无实施再生制动概念或类似概念的参考解决方案。

    • 是否通过 SPI 或硬件配置 DRV8353 芯片?

    • 具有 DRV8353 的 C2000 现有解决方案使用 6xPWM 模式和空间矢量调制 PWM 实现、而不是 1xPWM 模式、这是 DRV8353 数据表中描述的 1xPWM +霍尔传感器控制方法所需的。 如果您使用我们在 C2000Ware 电机控制 SDK 中的参考解决方案(通用电机控制实验)、则需要相应地调整控制代码。

      • 现有的解决方案 FW 也是基于 FOC 的完整解决方案。 这是您需要的吗?

      此致、
      Jason Osborn

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      讨论 4 象限控制时、设计意图通常侧重于启用电机控制和再生制动功能。 电梯运动控制是一种具有代表性的应用、它要求在定位可变质量时、必须精确地加速和减速、无论是在重力作用下还是在重力作用下辅助下。 在这种情况下、驱动采用 4 象限电流模式配置工作、电流环路 PID 稳压器要求电机顺时针或逆时针旋转。 该控制可以双向(正或负)调节任一旋转方向的电流、从而支持驱动和再生能量流。

      DRV8353 芯片通过 SPI 进行配置

      我们不会对启动器使用 FOC 换向、而是对基于霍尔效应的换向、但我们正在考虑正弦换向。

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好:

      目前、我们没有实现再生制动的示例解决方案。 但是、 我提到的 DRV8353 的通用电机控制实验中有完整的基于 FOC 的示例。 我相信这是您寻找的最佳起点。

      此致、
      Jason Osborn