This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:当 UniFlash 连接到 LAUNCHXL-F280049C 时、停止目标 CPU 时出现问题:(错误–1156 @ 0x0)

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-F280049C, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559542/launchxl-f280049c-trouble-halting-target-cpu-error--1156-0x0-whenuniflash-connects-to-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS320F280049C

工具/软件:

您好、

 使用 UniFlash 工具连接到 LAUNCHXL-F280049C 时、通常会出现以下错误:

“ Texas Instruments XDS110 USB 调试探针/C28xx_CPU1
停止目标 CPU 时出现问题:(错误–1156 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择“是“以强制设备唤醒并重试此操作。 选择“否“可在不唤醒设备的情况下重试操作。 (仿真包 20.1.0.3372)“

之后、我出现了一个弹出窗口、其中包含取消、重试(是)或不(否)选项。

如果我在“Yes"(“(是(是)的同时大致按下复位按钮、则会建立连接。

之后、我可以正常工作、这在我的情况下意味着我可以解锁设备。

如果器件未锁定、此错误似乎会发生、但频率较低。

我担心的是、与 TMS320F280049C 的连接可能会不稳定、无法进行编程。

器件开箱即用、仅根据请求更新 XDS110 驱动程序。 UniFlash 为 9.1 版。

Code Composer Studio 也会出现类似的错误。

开发套件板上包括 S2 开关、没有任何变化。

此致、

Vlad Pavlovic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    您使用的方法是一种权变措施。 通过擦除器件的整个闪存是否可以解决该问题? 可能采取的一些步骤:

    • 视图->目标配置
    • 右键点击 target config ->启动所选的配置
    • 在 Debug Perspective -> Menu Run -> Connect Target 中
    • 然后在 0x80000 处设置断点(在反汇编视图中)
    • 自由运行、直至遇到断点
    • 菜单 Tools -> On-Chip Flash ->擦除整个闪存
    • 擦除后->停止调试->对电路板执行下电上电

    要检查的其他内容是用于连接到器件的 ccxml 文件(如果您可以显示该文件的设置)。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。  

    是的、擦除整个闪存后、问题消失了。

    以下是所使用的 ccxml 文件的内容;

    ?xml version=“1.0" encoding="UTF-8"“ encoding="UTF-8" standalone“ standalone ="no"“ ="no"?“?>“>















































  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 我们会认为此问题目前已解决。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会查看应用程序本身及其引导情况。 谢谢 Charles。 这是一个快速的答案。