主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMS320F280049C
工具/软件:
您好、
使用 UniFlash 工具连接到 LAUNCHXL-F280049C 时、通常会出现以下错误:
“ Texas Instruments XDS110 USB 调试探针/C28xx_CPU1
停止目标 CPU 时出现问题:(错误–1156 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择“是“以强制设备唤醒并重试此操作。 选择“否“可在不唤醒设备的情况下重试操作。 (仿真包 20.1.0.3372)“
之后、我出现了一个弹出窗口、其中包含取消、重试(是)或不(否)选项。
如果我在“Yes"(“(是(是)的同时大致按下复位按钮、则会建立连接。
之后、我可以正常工作、这在我的情况下意味着我可以解锁设备。
如果器件未锁定、此错误似乎会发生、但频率较低。
我担心的是、与 TMS320F280049C 的连接可能会不稳定、无法进行编程。
器件开箱即用、仅根据请求更新 XDS110 驱动程序。 UniFlash 为 9.1 版。
Code Composer Studio 也会出现类似的错误。
开发套件板上包括 S2 开关、没有任何变化。
此致、
Vlad Pavlovic