This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC 内部存储器串扰问题。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553355/tms320f28388d-adc-internal-memory-cross-talk-issue

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

您好团队:  

我们 目前正在测试 TMS320F28388D 的内部 ADC
在测试过程中、我们发现了一个与相关的问题  ADC 串扰  当同时测量多个 ADC 通道时。

观察结果:
测试设置:  启用 ADCA2 和 ADCA3 通道以读取 ADC 原始值。


在 A2 上施加电压时、会发现 A3 上出现意外的电压。  例如、向 A2 施加 3.3V 电压会导致 A3 上出现~0.6V 至 1.2V 之间的可变电压。  反向情况下也会发生同样的情况:向 A3 施加电压会在 A2 上产生一个读数。 所有 ADC 基底 (A、B、C、D) 都存在此问题

以下是对 ADC 串扰问题的一些观察结果:


1.在下面的屏幕截图中、我们已经给 ADCA1 通道提供了电压 (ADC 原始值 65535)、我们将在 ADCA2 和 ADCA3 通道上获得不必要的 ADC 原始值。
该串扰不会影响其他 ADC 基址 (B、C 和 D)、仅影响 ADC 基址 A

2.现在我们已经为 ADCB0 提供了电压、我们在 ADCB2 和 ADCB3 上得到了不必要的 ADC 原始值。
该串扰不会 影响其他 ADC 基址 (A、C 和 D)、仅影响 ADC 基址 B

3.现在我们已经为 ADCD2 提供了电压,我们将在 ADCD3 和 ADCD4 上得到不必要的 ADC 原始值。
该串扰不影响其他 ADC 基址 (A、B 和 C) 、仅影响 ADC 基址 D

请分享此问题的解决方案。  

提前感谢。  

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen:

    很抱歉、专家目前已离职。 预计将在下周结束之前收到回复。

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心!  

    ADC 通道共用一个采样保持 (S/H) 电路。 如果输入阻抗较高或采样窗口太短、则通道可能在转换之前无法完全稳定。 因此、结果可能受前一个通道电压的影响、尤其是在电流通道未驱动或悬空时。 这称为“存储器串扰“。

    以下是 需要检查的应用手册:

    缓解 ADC 存储器串扰的方法(修订版 A)

    此致、

    Masoud