This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:S/O:408318

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561065/tievm-hv-1ph-dcac-s-o-408318

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC


工具/软件:

您好:

我有一位客户订购了 P/N: TIEVM-HV-1PH-DCAC

如果需要、我很乐意提供 PO。

客户已按如下方式报告此设备的问题:

最近订购了 TIEVMHV1PHDCAC 逆变器。 不过、 在给辅助电源上电时、我们观察到的一个桥臂  全桥会显著升温。 我们怀疑可能存在故障  所包含的元件。 请告知是否可以  退回设备并接受更换、或者如果您有任何建议、请予以更换  解决方案?

此问题与射频设备无关。 相关部分是  TIEVMHV1PHDCAC 单相逆变器。 根据用户指南、我们  逐步遵循了设置、但我们未获得任何输出结果。  我们观察到逆变器的一个桥臂和栅极无法正常工作  驱动单元正在升温。  这是我们迄今所观察到的唯一情况、这就是我们的原因  申请替换逆变器或可能的指导  见解。

客户不需要 FA。 我们是否可以报废或退回以获得信用?

谢谢