请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC工具/软件:
您好:
我有一位客户订购了 P/N: TIEVM-HV-1PH-DCAC
如果需要、我很乐意提供 PO。
客户已按如下方式报告此设备的问题:
“
最近订购了 TIEVMHV1PHDCAC 逆变器。 不过、 在给辅助电源上电时、我们观察到的一个桥臂 全桥会显著升温。 我们怀疑可能存在故障 所包含的元件。 请告知是否可以 退回设备并接受更换、或者如果您有任何建议、请予以更换 解决方案?
此问题与射频设备无关。 相关部分是 TIEVMHV1PHDCAC 单相逆变器。 根据用户指南、我们 逐步遵循了设置、但我们未获得任何输出结果。 我们观察到逆变器的一个桥臂和栅极无法正常工作 驱动单元正在升温。 这是我们迄今所观察到的唯一情况、这就是我们的原因 申请替换逆变器或可能的指导 见解。
客户不需要 FA。 我们是否可以报废或退回以获得信用?
谢谢