This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:在哪里可以购买基于 Vienna 整流器且使用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560744/tidm-1000-where-can-i-buy-vienna-rectifier-based-three-phase-power-factor-correction-reference-design-using-c2000-mcu

器件型号:TIDM-1000


工具/软件:

我们是 Vishay 应用团队。 我们需要将我们的产品与您的 EVkit 进行基准性能测试。

 我们可以直接购买这款 EVkit 吗?  

如果没有、我们可以 按照您的光绘和 BOM 来构建此评估套件。  

但是我们没有 从 Gerber 和 BOM 中看到 U1-PWR050(MCU 控制板)。

您能告诉我 如何构建 U1-PWR050 或购买它吗?

我们是否需要为 PC 和 U1-PWR050 附加的 GUI 板?

我们如何下载该程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    让我们通过电子邮件继续此对话、因为这是公共论坛。 请检查您的电子邮件以获取我的回复。

    此致、

    Sumit