请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1000工具/软件:
我们是 Vishay 应用团队。 我们需要将我们的产品与您的 EVkit 进行基准性能测试。
我们可以直接购买这款 EVkit 吗?
如果没有、我们可以 按照您的光绘和 BOM 来构建此评估套件。
但是我们没有 从 Gerber 和 BOM 中看到 U1-PWR050(MCU 控制板)。
您能告诉我 如何构建 U1-PWR050 或购买它吗?
我们是否需要为 PC 和 U1-PWR050 附加的 GUI 板?
我们如何下载该程序?