This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:电机激励后 I2C 断开连接

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549586/launchxl-f28069m-i2c-disconnection-after-motor-excitation

器件型号:LAUNCHXL-F28069M


工具/软件:

这里、我们使用 DRV8353RH EVM + LAUNCHXL-28069M 作为电机驱动器

激励后、FOC 控制开始。 ToF 传感器断开连接。

在末端之前、示波器上的 CLK 上会有一个噪声

有什么解决方案吗? 如何安装过滤器?

使用 400k Hz I2C 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChiHxiang:

    您使用的电机的电压是多少?您提供的直流电源是多少? 似乎存在过多的噪声、从而导致 I2C 出现问题。

    使用了哪些上拉电阻器?

    您使用的是软件中的内部时钟还是外部时钟配置?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    这里、我们不考虑电源器件。

    我们的电机通常处于发电机模式、但电压将被钳制在 80V、不会升高任何电压。  

    ToF 传感器 EVM 带有两个 2.2kΩ 上拉电阻器且没有电容器。 为了抑制噪声、我使用 0.82kΩ 和 360pF 电容器修改了电阻器。但似乎没有任何影响。 I2C 仍将崩溃。

    我正在使用内部时钟。

    这是修改后的波形

    振幅似乎变小了、但仍会触发 i2c 的异常状态

    6 个开关接通时、似乎会出现此噪音。

    此致、

    Chihsiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChiHxiang:

    抱歉、我之前的消息似乎没有发送。 我现在正在重新发送它

    利用穿孔位置连接外部振荡器可能会有所帮助、看起来会有很多开关噪声影响 I2C 通信。 我想知道与使用 INTOSC 相比、更精确的时钟输入是否有助于保留 I2C 通信。 根据所提供的图、这无疑是一个噪声/开关噪声问题

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    此处是针对竞争器件的参考、它们不使用外部振荡器

    但它们增加了磁环和绞线(但有些没有增加)

    在这里、我们可以首先增强电源器件和滤波功能来进行验证。 我想问是否有任何建议

    此致、

    ChiHxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    专家将离开办公室直至 9/2/25。  

    此致、

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChiHxiang:

    我看不到您提到的参考资料。 但在任何情况下、我们使用这些板进行 I2C 通信、我都没有看到在运行电机时 I2C 通信会断开连接。  DRV8353RH EVM + LAUNCHXL-28069M 是一种较旧的组合、我们有更新的 LaunchPad、可能提供更高的性能。  

    您是否可以尝试重新强制 I2C 通信、以便在电机启动后使其恢复? 或者即使在电机运行期间它也会继续断开连接?

    此致、

    彼得