This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:通过 SysConfig 配置所有 ADC 通道

Guru**** 2926090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561169/tmdscncd28379d-configuring-all-the-adc-channels-through-sysconfig

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正尝试使用 SysConfig 来配置 ADC 通道。 SYS 配置似乎仅允许四个与 ADCA、ADCB、ADCC 和 ADCD 匹配的 ADC 实例实例。 但是、ADC 通道和引脚数量多于可使用的实例数量。 是否可以向 SysConfig 中的每个实例添加更多通道?

我也无法在封装视图中看到分配的 ADC 引脚。 是否有我错过的复选框?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    此处 SysConfig 按预期运行。 这四个实例对应 F28379D 上的四个 ADC 模块:ADCA、ADCB、ADCC 和 ADCD。 为了使用更多通道、您不添加更多实例、您可以在每个 ADC 实例下添加更多 SOC (SOC0…SOC15)、并将每个 SOC 指向所需的输入通道 (ADCINx)。 在 SysConfig 中、打开每个 ADC (A/B/C/D) 并添加 SOC 条目;设置输入通道、触发器(例如 ePWM SOCA/SOCB 或软件)和采集。 存储器窗口。 这是跨四个 ADC 对多个引脚进行采样的受支持方法。

    另外、如果您将鼠标移到针脚上、您应该能够看到针脚信息。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这很容易!

    进行了概括。 颜色编码表示绿色被分配、灰色被固定。 在分配后、PIN 是否应该将颜色更改为绿色?

    例如、 U2 和 T2 已分配、但仍为灰色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    选择使用的针脚后、如果出现错误、它们应该变为绿色或黄色。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “Analog PinMux“选项卡在哪里?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 ADC INIT 部分:

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我似乎没有这个选择。 这是 SysConfig 的较新版本吗?

    这是唯一可以看到引脚分配信息的位置。 然后显示为灰色。 它在选择 ADC 通道时被选中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一切都在寄存器 PIE 处理程序之后的 ADC INIT 中进行。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Register PIE Interrupt Handler 是“ADC Init“选项卡中的最后一个选项卡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在“产品“中使用的 SysConfig 版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.21.0.3721

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处看到最新安装的 SysConfig。 应右键点击工程和“Properties"。“。 然后按照“General -> Products(常规->产品)“路径进行操作。 您可以在此处添加/选择 SysConfig 版本。 SysConfig 1.24 已发布。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我安装了最新版本的 SysConfig、1.25:

    然后、我将其添加到项目产品中:

    但我仍然看不到模拟 PinMux 线路。 我甚至在 SysConfig 中将该工程的 SysConfig 文件作为独立软件(在 CCS 之外)打开。 模拟 PinMux 仍然不存在:  

    是否有迁移过程可使该选项可用、或者这是否是特定于器件的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehsan:

    我刚刚下载了相同的版本、以便能够在我这边重新创建问题。 在您所选的器件中、ADC 引脚仅为模拟引脚、没有数字 GPIO 多路复用器位置。 在 SysConfig 的封装/PinMux 视图中、这些引脚即使在使用时也可能保持灰色、具体取决于您要查看的是电路板与器件视图还是确切的 SysConfig 版本。 该 UI 仅存在于 SysConfig 中具有单独模拟引脚多路复用模块的系列中。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢