This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:芯片的应用问题

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557376/tms320f2809-the-application-issues-of-chips

器件型号:TMS320F2809


工具/软件:

特别是上面图片中的第三个,我不明白它的含义。

第三种类型似乎也涉及 PWM。  您知道为什么 ADC 和 PWM 是相关的、以及如何将它们一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有测试说明、请共享 DSP280x 入门指南中的一个片段:

    在第三项测试中、PWM 用于定义 ADC 的采样频率。  希望这澄清了您的问题。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何根据已知的占空比百分比值计算比较器的 CMPA 值?

    有公式吗?

    例如、如果有人让我输出 30%的占空比、如何反向计算设置值?

    cmpa


    当我只有 50%有效时、这是否意味着 PRD/2 = CMPA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、50%占空比的计算适用、因此 PRD/2 或 PRD*50%= CMPA。  对于 30%的占空比、您将为 CMPA 设置的值为 CMPA = PRD*30%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个串行端口示例程序。  串行端口没有 UART。  请帮助提供一个。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、您能解释一下是什么促使您从这样一个旧的 C2000 器件开始使用?  该器件已使用 20 多年、我们的许多器件性能、软件、工具、支持和成本都更高。  我们通常建议使用 F280049 作为功能等效器件系列。

    随着您深入开发、我们很难继续在 F2809 上为您提供支持、并且不再支持我们针对该器件的软件。

    我们的 C28 Academy 是 F280049 等器件的理想起点。

    为了回答您的问题、F2809 上的 UART 称为 SCI、器件上有两个实例。  我们已归档的 F2809 培训材料位于此处: F280x Workshop。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终客户仍然选择这一种。 我已经向他们解释并要求他们使用其他部件

    如何使用 F2809 芯片的 AD 测量正弦波或两个有效电压值的振幅



    使用示波器观察 Ad 通道的输入信号时、看起来像这样:所有信号都是正电压、没有负电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我客户是谁?

    ADC 将模拟电压转换为介于 0 到 4095 之间的数字值。  请查看 TMS320x280x 2801x、2804x 模数转换器 (ADC) 模块参考指南(修订版 D) 、了解如何将记录的数字值转换回模拟电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超声波屏蔽设备

    上海儒昂超声波设备有限公司