This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 ADC 示例工程的问题:adc_ex1_soc_software。

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562208/tms320f28388d-questions-about-adc-sample-project-adc_ex1_soc_software

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSHSECDOCK、 TMDSCNCD28388D

工具/软件:

您好支持团队:

我正在尝试配置和测试 F28388D 的片上 4 通道 ADC。 我从 C:\C2000Ware_6_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\adc\ccs 中导入了示例工程代码。

从 adc_ex1_soc_software.c 文件中的描述中可以看出、 外部连接 (A0、A1、C2 和 C3) 应连接到要进行转换的信号。

但是、从代码和  ADC_ex1_soc_software.syscfg 文件中、我无法判断它们的设置位置或方式。

您能给我介绍一下示例代码和其中的 ADC 设置的函数吗?

我应该对每个 ADC 执行什么必要的配置?

如何对其进行修改以支持 4 通道数据采集系统?

仅供参考、按照另一个支持文章的指示、我   在 Windows 笔记本电脑上安装了 C2000Ware 6.00.00.00 和 CCS 20.2.0。

我使用 TMDSCNCD28388D 版本 MCU063B-003 和 TMDSHSECDOCK controlCARD 集线站版本 F 板进行测试。

期待您的答复。

此致、

LIN