Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 TMDSHSECDOCK、 TMDSCNCD28388D
工具/软件:
您好支持团队:
我正在尝试配置和测试 F28388D 的片上 4 通道 ADC。 我从 C:\C2000Ware_6_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\adc\ccs 中导入了示例工程代码。
从 adc_ex1_soc_software.c 文件中的描述中可以看出、 外部连接 (A0、A1、C2 和 C3) 应连接到要进行转换的信号。
但是、从代码和 ADC_ex1_soc_software.syscfg 文件中、我无法判断它们的设置位置或方式。
您能给我介绍一下示例代码和其中的 ADC 设置的函数吗?
我应该对每个 ADC 执行什么必要的配置?
如何对其进行修改以支持 4 通道数据采集系统?
仅供参考、按照另一个支持文章的指示、我 在 Windows 笔记本电脑上安装了 C2000Ware 6.00.00.00 和 CCS 20.2.0。
我使用 TMDSCNCD28388D 版本 MCU063B-003 和 TMDSHSECDOCK controlCARD 集线站版本 F 板进行测试。
期待您的答复。
此致、
LIN