This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:电机的加速和减速

Guru**** 2929920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559474/launchxl-f28p55x-acceleration-and-deceleration-of-the-motor

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X


工具/软件:

你(们)好

1) 我在 BUILDLEVEL FCL_LEVEL4(速度控制)代码中找不到它 参数用于调节电机的加速和减速

它叫什么?

我也搜索关键字'加速',但没有出现

2) 我已经试过了 更改速度 PID 的参数 KP、KI 和 KD 但没有任何变化... 加速和减速保持不变。

我想知道这些参数的用途是什么? KP 应该“决定“达到基准的初始推力/力、KI 在稳定状态下的误差、最后 KD(我认为)加速度

除了这些理论方面外、我并没有看到改变这些参数。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要回答这个问题、我需要知道您正在使用哪个固件工程。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、是的 dual_axis_servo_drive

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将主要问题更新为第 2 点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我求解点 1) 通过增加值 0.00001525f 在函数静态内联 void fclRampControl ...现在它加速非常快

    也许告诉我这是否是正确的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟响应表示歉意。 速度 PI 控制器主要用于实现稳定性、而不是速率限制、而斜坡控制器实际上负责加速控制。 这是需要调整的正确功能/参数集。

    此致、
    Jason Osborn