This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-BLDC:可以使用单个微控制器驱动 5 个 EP 电机

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566730/tms320f28377d-ep-can-i-drive-5-bldc-motors-with-a-single-microcontroller

器件型号:TMS320F28377D-ROM EP
线程中讨论的其他器件:TMS320F28377D

工具/软件:

您好、

我需要设计一个能够同时驱动 5 个 BLDC 电机的 BLDC 电机驱动器板。 假设每个 BLDC 电机需要 6 个 PWM 通道、我的设计所需的总 PWM 通道数为 30。  TMS320F28377D 是实现此目的的理想选择。 但是、它有 24 个 PWM 输出(12 个 PWM 以及 A 和 B 输出) 。 我计划  通过 47kΩ 将 MODE 引脚连接到 GND、在 3x PWM 模式下使用 DRV8353HMRTAT 驱动器。 这样、该设计的总 PWM 通道数减少到 15 个。 请参阅下表、其中显示了与驱动器的 PWM 连接。 在这种配置下、我担心的是、是否可以在占空比、频率等方面独立驱动 5 个 BLDC 电机?  

谢谢、
Sergen

PWM1_A MOTOR1_PHASE_A
PWM1_B MOTOR1_PHASE_B
PWM2_A MOTOR1_PHASE_C
PWM3_A MOTOR2_PHASE_A
PWM3_B MOTOR2_PHASE_B
PWM4_A MOTOR2_PHASE_C
PWM5_A MOTOR3_PHASE_A
PWM5_B MOTOR3_PHASE_B
PWM6_A MOTOR3_PHASE_C
PWM7_A MOTOR4_PHASE_A
PWM7_B MOTOR4_PHASE_B
PWM8_A MOTOR4_PHASE_C
PWM9_A MOTOR5_PHASE_A
PWM9_B MOTOR5_PHASE_B
PWM10_A MOTOR5_PHASE_C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 如上所述、单独驱动 5 个电机可以。