Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D-ROM EP线程中讨论的其他器件:TMS320F28377D
工具/软件:
您好、
我需要设计一个能够同时驱动 5 个 BLDC 电机的 BLDC 电机驱动器板。 假设每个 BLDC 电机需要 6 个 PWM 通道、我的设计所需的总 PWM 通道数为 30。 TMS320F28377D 是实现此目的的理想选择。 但是、它有 24 个 PWM 输出(12 个 PWM 以及 A 和 B 输出) 。 我计划 通过 47kΩ 将 MODE 引脚连接到 GND、在 3x PWM 模式下使用 DRV8353HMRTAT 驱动器。 这样、该设计的总 PWM 通道数减少到 15 个。 请参阅下表、其中显示了与驱动器的 PWM 连接。 在这种配置下、我担心的是、是否可以在占空比、频率等方面独立驱动 5 个 BLDC 电机?
谢谢、
Sergen
| PWM1_A | MOTOR1_PHASE_A |
| PWM1_B | MOTOR1_PHASE_B |
| PWM2_A | MOTOR1_PHASE_C |
| PWM3_A | MOTOR2_PHASE_A |
| PWM3_B | MOTOR2_PHASE_B |
| PWM4_A | MOTOR2_PHASE_C |
| PWM5_A | MOTOR3_PHASE_A |
| PWM5_B | MOTOR3_PHASE_B |
| PWM6_A | MOTOR3_PHASE_C |
| PWM7_A | MOTOR4_PHASE_A |
| PWM7_B | MOTOR4_PHASE_B |
| PWM8_A | MOTOR4_PHASE_C |
| PWM9_A | MOTOR5_PHASE_A |
| PWM9_B | MOTOR5_PHASE_B |
| PWM10_A | MOTOR5_PHASE_C |