Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C
《Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C》
工具/软件:
我正在使用电机控制 SDK 项目 dual_axis_servo_drive ,因为我只在一个电机上工作,最初我没有评论掉 motor1 功能,因为我正在使用电机 2 ,它工作正常,我现在在构建 3 ,但当我尝试注释掉 Motor1 功能时,我看到了一个非常旧的模式,我的 Vdcbus 值是 1V ,即使我提供了 24V 电压。 然后我取消注释并评论 motor2 函数、motor2 的 myvdcbus 即将推出 24V 电压。 因此、我认为 电压的 ADC 值读数存在一些差异。 我附加了整个屏幕截图。
在这里、我只运行 M1 函数并禁用 M2 函数



电机 1 的 VdcBus =23.93、因为我们仅调用 M1 函数、但它正在更新 M2 的 VdcBus 值。