This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:针对 0%和 100%占空比的 ePWM

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1566467/tms320f28335-epwm-for-0-and-100-duty

器件型号:TMS320F28335


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

用户使用 F28335 很多年、只是希望使用向上/向下计数为其 ePWM 设置输出 0%占空比。

用户可了解的情况  

3.2.4.4 常见配置的波形

部分。

但用户认为应用手册 SPRAAI1 中的权变措施过于复杂。

问题:

1.用户在 ZRO 处设置 CMPA/CMPB 从影子到活动状态的加载。

用户是否可以只使用 CMPA/CMPB = TBPRD?

在实际测试中、用户不会发现任何错误、但希望 TI 确认这一点。

2.  

用户在 PRD 处将 CMPA/CMPB 负载从影子寄存器设置为活动状态。

用户是否可以只使用 CMPA/CMPB = 0?

在实际测试中、用户不会发现任何错误、但希望 TI 确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 champs:

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang Wayne、

    要回答您的问题、

    在影子加载时、如果影子加载模式为零并且用户加载 TBPRD 值或 loadmode 为 PERIOD 并使用加载零值、则应在当前周期中正确加载这些值。  

    根据 0 和 100%占空比要求、如果用户遵循 3.2.4.3 动作限定器事件优先级的优先级表、则它应该足够好。

    以下是一个关键要点。 如果用户的配置与这些匹配、则系统应该可以正常工作。

    1. 如果使用“Load on Zero“、 则用户可以使用 1 到 TBPRD 之间的 CMP 值。
    2. 如果使用“Load on Period“、用户可以 使用  0 至 TBPRD-1 范围内的 CMP 值。

    希望这有所帮助。

    谢谢。此致、

    Madhava.