工具/软件:
尊敬的 champs:
我向我们的客户询问这个问题。
用户使用 F28335 很多年、只是希望使用向上/向下计数为其 ePWM 设置输出 0%占空比。
用户可了解的情况
3.2.4.4 常见配置的波形
部分。
但用户认为应用手册 SPRAAI1 中的权变措施过于复杂。
问题:
1.用户在 ZRO 处设置 CMPA/CMPB 从影子到活动状态的加载。
用户是否可以只使用 CMPA/CMPB = TBPRD?
在实际测试中、用户不会发现任何错误、但希望 TI 确认这一点。
2.
用户在 PRD 处将 CMPA/CMPB 负载从影子寄存器设置为活动状态。
用户是否可以只使用 CMPA/CMPB = 0?
在实际测试中、用户不会发现任何错误、但希望 TI 确认这一点。