This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:F28P65XX 器件的外部时钟

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1568247/launchxl-f28p65x-external-clocking-for-f28p65xx-device

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X


工具/软件:

  • 查看 LAUNCHXL-F28P65X 时、我意识到了 BAW 振荡器 PN:LMK6CE02500CDLFT  和时钟缓冲器用于原理图中的时钟。 我是否可以为该应用使用 25MHz 振荡器而不是 25MHz BAW 振荡器+ CLK 缓冲器?  TI 会对此用例提出什么建议?
  • 此外、在我们的设计中、EtherCAT 不会采用功能、而是采用 CAN-FD。 为此、我想知道在没有使用 EtherCAT 的情况下是否仍然需要时钟缓冲器、这意味着单个时钟对于 MCU 来说是足够的。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiki:

    是的、您肯定可以将单端 25MHz 振荡器用作 X1 时钟。  25MHz 时钟进行缓冲的原因是、LAUNCHXL 设计具有一个精密的中央时钟源、即 BAW、它还提供 CPU 时钟 (X1) 以及需要 25MHz 的 EtherCAT PHY 时钟。  如果您的应用不需要 EtherCAT、那么您可以移除缓冲器、并使用 25MHz 精密单端振荡器对所有内容进行计时。  然后、CAN-FD 时钟将源自 CPU 时钟 (SYSCLK)。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,谢谢你:)