Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28P65X工具/软件:
- 查看 LAUNCHXL-F28P65X 时、我意识到了 BAW 振荡器 PN:LMK6CE02500CDLFT 和时钟缓冲器用于原理图中的时钟。 我是否可以为该应用使用 25MHz 振荡器而不是 25MHz BAW 振荡器+ CLK 缓冲器? TI 会对此用例提出什么建议?
- 此外、在我们的设计中、EtherCAT 不会采用功能、而是采用 CAN-FD。 为此、我想知道在没有使用 EtherCAT 的情况下是否仍然需要时钟缓冲器、这意味着单个时钟对于 MCU 来说是足够的。?