This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:您能告诉我如何配置“控制三相交错式 DC/DC 转换器“吗?

Guru**** 3003650 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561371/tms320f28379d-could-you-please-tell-me-how-to-configure-the-controlling-a-3-phase-interleaved-dc-dc-converter

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

工具/软件:

大家好!

为了配置四相交错直流/直流转换器的栅极电路、我根据 TRM p.1987 进行了设置。


但是、相移量只是设定值的一半。 当我将相移量加倍作为测试时、它便实现了所需的相移。
然而、当第四个电路超过 DUTY 50%时、DUTY 变为 100%、使得无法进行占空比控制。
请告知您。

① EPWM7(第 1 个电路)
・μ s 开关频率 (20kHz) TBPRD:2500
・相移量:0 度 TBPHS:0
・使用了上调/下调计数器

② EPWM8(第二个电路)
・SW 频率 (20kHz) TBPRD:2500
・相移量 90 度 TBPHS:625
・使用了上调/下调计数器

③ EPWM9(第 3 个电路)
・SW 频率 (20kHz) TBPRD:2500
・相移量 180 度 TBPHS:1250
・μ S 加/减计数器

④ EPWM6(第 4 个电路)
・SW 频率 (20kHz) TBPRD:2500
・相移量 270 度 TBPHS:1875
・μ S 加/减计数器

※EPWM_CLOCK 用于 100MHz


此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    以下是 ePWM 设置。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 SysConfig 工具设置具有相移的 PWM。 这是开始操作的最快方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Choudhury:

    感谢您的答复。

    您是否有任何可能有用的示例代码?

    我想教客户如何配置 SysConfig。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载 C2000Ware、您将看到许多示例。 快照如下。 此外、还有许多有关使用 SysConfig 的培训视频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案例已解决。 关闭螺纹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案例已解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常感谢。