Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具/软件:
大家好!
为了配置四相交错直流/直流转换器的栅极电路、我根据 TRM p.1987 进行了设置。

但是、相移量只是设定值的一半。 当我将相移量加倍作为测试时、它便实现了所需的相移。
然而、当第四个电路超过 DUTY 50%时、DUTY 变为 100%、使得无法进行占空比控制。
请告知您。
① EPWM7(第 1 个电路)
・μ s 开关频率 (20kHz) TBPRD:2500
・相移量:0 度 TBPHS:0
・使用了上调/下调计数器
② EPWM8(第二个电路)
・SW 频率 (20kHz) TBPRD:2500
・相移量 90 度 TBPHS:625
・使用了上调/下调计数器
③ EPWM9(第 3 个电路)
・SW 频率 (20kHz) TBPRD:2500
・相移量 180 度 TBPHS:1250
・μ S 加/减计数器
④ EPWM6(第 4 个电路)
・SW 频率 (20kHz) TBPRD:2500
・相移量 270 度 TBPHS:1875
・μ S 加/减计数器
※EPWM_CLOCK 用于 100MHz
此致、
ITO