This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:在未来版本中 C28x MCU 运行频率超过 200MHz 的可能性有多大?

Guru**** 2915440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1570500/tms320f28p650sk-any-chance-of-a-c28x-mcu-running-greater-then-200mhz-in-future-releases

器件型号:TMS320F28P650SK


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师和 C2000 芯片设计人员: 这是一个漫长的镜头,但他们在问没有伤害。 Smileyμ s

我们非常喜欢 C28x CPU、我想知道在设计速度超过 200MHz 的基于 C28x 的 MCU 的绘图板上是否有任何机会。

我们当前的多媒体工程使用的是以 200MHz 运行的 C28x MCU、这真是太棒了。 我们的下一个更大的升级机器将在两年后推出、将会爱上更快的 C28x CPU。 500MHz 或更高可能会非常好。

下一个 C28x MCU 的理想规格是:

176 引脚或 208 引脚 LQFP 封装 0.5mm 引脚间距、具有在 500MHz 或更高频率运行的 24 位 PC(程序计数器)的 C28x 32 位 CPU、1MB 16 位 SRAM、2MB 或 4MB 闪存、128 GPIO、4 个 QSPI、32 位计时器、支持高达 1920x1080 个 VGA 图形模式且具有 HSYNC 和 VSYNC 控制功能的 LCD TFT 控制器、支持音频输入和音频输出 2 通道的 16 位立体声音频 DAC。

“我是不是很怕她?“ (笑) Smileyμ s

谢谢大家、告诉我、祝大家愉快。

谢谢Champagne glass

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    感谢您的反馈。

    我建议您开始查看新升级的 CPU C29x。  第一个平台现在是样片

    F29H850TU 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    它有多个型号、具有不同数量的 CPU 和内存配置。

    任何满足您需求的路线图器件都将基于 C29x、而不是 C28x。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、感谢您提供的信息。 我甚至不知道 CPU C29x。 我刚刚查看了 CPU 参考手册、数据表和技术参考手册、我决定... 我喜欢它!!!!!  我们一定会在下一个工程中使用此 CPU。  

    不过有一件事。 我找不到 C29x asm 指令集。 C29x 参考指南仅演示寻址模式和其他一些事项、但它 不包含 C29x 指令集。 我们是汇编程序员、不使用 C 语言编写我们的软件、除非其仅用于使用 CCS20.3.0 启动 CPU。 我可以从哪里下载 C29x 指令集手册?

    请告诉我、因为这对于使用汇编语言对 C29x 进行编程至关重要。

    再次感谢克里斯的信息,并有一个伟大的一天.

    PeterSlight smileć  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    没有提供 C29 指令集的计划。
    我们计划 添加内在函数列表及其 C29 编译器提供的描述。“

     如果您还有其他问题、我将把这个分配给 Prarthan Bhatt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯,哇,不好。 这可能是一个项目的塞子价值巨大的钱给我们两个。 C29x 指令集是必需的。 好的、我希望 Prarthan Bhatt 能为我们提供支持。

    谢谢 Chris、祝大家愉快。 Slight smileμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我们不打算公开 C29 指令集。您可以联系当地的 FAE/TI 现场团队/支持团队、了解如何向您提供该指令集。

    一般而言、我们需要注意的是 C29x 内核能够运行大多数应用、而无需手写汇编代码即可获得所需的性能。 因此、不建议使用 C29 指令集汇编编码

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、我们是汇编编码器、而不是 C 编程器。 ASM 指令集在我们的工作中是强制性的。 如何联系 FAE/TI 现场团队? 请告诉我。 感谢您的回复、祝您愉快。

    PeterSlight smileć  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我已将您对 C29 指令集的申请通知给当地 FAE。 他们很快就会联系您。  

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 AJ、我们会等到我们听到他们的消息。 希望很快。

    祝你度过美好的一天! Slight smileμ s