工具/软件:
尊敬的 TI 工程师和 C2000 芯片设计人员: 这是一个漫长的镜头,但他们在问没有伤害。 μ s
我们非常喜欢 C28x CPU、我想知道在设计速度超过 200MHz 的基于 C28x 的 MCU 的绘图板上是否有任何机会。
我们当前的多媒体工程使用的是以 200MHz 运行的 C28x MCU、这真是太棒了。 我们的下一个更大的升级机器将在两年后推出、将会爱上更快的 C28x CPU。 500MHz 或更高可能会非常好。
下一个 C28x MCU 的理想规格是:
176 引脚或 208 引脚 LQFP 封装 0.5mm 引脚间距、具有在 500MHz 或更高频率运行的 24 位 PC(程序计数器)的 C28x 32 位 CPU、1MB 16 位 SRAM、2MB 或 4MB 闪存、128 GPIO、4 个 QSPI、32 位计时器、支持高达 1920x1080 个 VGA 图形模式且具有 HSYNC 和 VSYNC 控制功能的 LCD TFT 控制器、支持音频输入和音频输出 2 通道的 16 位立体声音频 DAC。
“我是不是很怕她?“ (笑) μ s
谢谢大家、告诉我、祝大家愉快。
谢谢
彼得