This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659SH-Q1:MCU 的测试结果

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P659SH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572198/tms320f28p659sh-q1-testing-results-of-mcu

器件型号:TMS320F28P659SH-Q1


工具/软件:

TI 工程师大家好:

再次感谢您的支持。 我会检查 MCU 对内部故障(存储器/时钟/adc/processing/v.v) 的反应、以便与我们的系统行为保持一致。 请注意、如果您可以提供 MCU 的测试/验证结果 —  TMS320F28P659SH-Q1、它会非常有用。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BU 团队:  

    我是当地支持 Tuyen 的 FAE。 如果有任何文件共享、可以发送到我的电子邮件 khoi.le@ti.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们已将此主题发送给设备专家、请期待下周初回复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuyen/Khoi:

    您是否专门为 TMS320F28P659H-Q1 寻找 FMEDA?  如果是、您可以申请安全访问此链接: https://www.ti.com/drr/opn/C2000-SAFETI-AUTOMOTIVE-INDUSTRIAL-PACKAGE

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    这不是 FMEDA、我实际上会申请 TMS320F28P659H-Q1 的测试报告。 希望您能与我们分享。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tuyen、

    好的、抱歉我基于主题标题假设它是 FMEDA。  我认为最接近的测试报告是在器件开发早期执行的硅片验证。  让我联系 Khoi 并分享一个电子表格、该电子表格将转发给您。  如果您的公司与 TI 签订了 NDA 协议、那么应该可以与您共享此报告。  如果您所用的测试用例条件在电子表格中没有任何测试等效性、请告诉我并检查我们的 SDK 示例中是否已经介绍了这一点。

    此致、

    Joseph