This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:三相交错型 LLC 的 EPWM 配置

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1572341/tms320f28p550sj-epwm-configuration-for-three-phase-interleaved-llc

器件型号:TMS320F28P550SJ


工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

他们正在开发下图所示的三相 LLC 和 4 类 ePWM。

EPWM 专家会推荐哪种 EPWM 配置? 通过使用相移方法或  在此类拓扑中使用 CMPA/CMPB(如 sprad15.pdf 所建议)?

哪一种以及为什么?

谢谢、  

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议 CMPA 和 CMPB 进行相移操作、因为这样可以使用完全相互同步的相同时基计数器、同时使用比较方法生成相移和占空比。 在软启动和轻负载运行所需的 LLC 等应用 (在高/宽频率范围内运行)中、您可以使用 HRPWM 更精细的步长(低至 75ps 或 150ps)控制 CMPAHR 和 CMPBHR、从而生成精确的相移和 50%占空比。 这还可实现 LLC 的灵活操作、从而在向上/向下计数器模式下控制占空比、相位、周期和死区、在该模式下、控制器可以更新 TBPRD、CMPAHR 和 CMPBHR、以控制波形的增益、相移和占空比。

    此致、

    Sumit