请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P550SJ工具/软件:
您好 Champ、
我要找我的客户。
他们正在开发下图所示的三相 LLC 和 4 类 ePWM。

EPWM 专家会推荐哪种 EPWM 配置? 通过使用相移方法或 在此类拓扑中使用 CMPA/CMPB(如 sprad15.pdf 所建议)?
哪一种以及为什么?
谢谢、
Johnny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 Champ、
我要找我的客户。
他们正在开发下图所示的三相 LLC 和 4 类 ePWM。

EPWM 专家会推荐哪种 EPWM 配置? 通过使用相移方法或 在此类拓扑中使用 CMPA/CMPB(如 sprad15.pdf 所建议)?
哪一种以及为什么?
谢谢、
Johnny
我们建议 CMPA 和 CMPB 进行相移操作、因为这样可以使用完全相互同步的相同时基计数器、同时使用比较方法生成相移和占空比。 在软启动和轻负载运行所需的 LLC 等应用 (在高/宽频率范围内运行)中、您可以使用 HRPWM 更精细的步长(低至 75ps 或 150ps)控制 CMPAHR 和 CMPBHR、从而生成精确的相移和 50%占空比。 这还可实现 LLC 的灵活操作、从而在向上/向下计数器模式下控制占空比、相位、周期和死区、在该模式下、控制器可以更新 TBPRD、CMPAHR 和 CMPBHR、以控制波形的增益、相移和占空比。
此致、
Sumit