This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:无法在 LAUNCHXL-F280049C 中获取所需的 ePWM 输出

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1573522/launchxl-f280049c-unable-to-get-desired-epwm-outputs-in-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C


工具/软件:

您好:

我正在尝试使用 LAUNCHXL-F280049C 为半桥生成输出。 我基本上需要生成具有 500kHz 频率、30%占空比的 EPWM_A、并生成与 EPWM_B 互补的 EPWM_B、两者之间具有 2 个时钟周期死区。  

但是、我看到 PWM 的 EPWM_A 输出具有~70%的占空比、而 EPWM_B 没有输出 有人能帮我调试这个问题、看看出了什么问题吗?

我随附了 GUI 设置的屏幕截图。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sounak:

    如前所述、该问题是由于 LaunchPad 上确定了 GPIO 范围所致。

    PWM 配置正确。

    此致、

    Ryan Ma