This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:SysConfig 错误无法找到 js 文件

Guru**** 2616435 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1574301/f29h850tu-sysconfig-error-unable-to-find-js-files

主题:SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 Ki:

感谢您的答复。

这确实消除了误差。 但是、遇到新的错误/问题:

SysConfig 生成了未更改的代码(对 SDK 和 SysConfig 版本更新进行的唯一更改):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinali:

    您能否确保您的产品依赖性与此类似?

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、它显示为 1.2.0.00

    为了添加某种上下文、这是一个多核工程、除系统级工程外、所有其他内核都将其显示为所选 SDK。

    此外、观察到所有 SysConfig 文件都不会在 CCS 的 SysConfig 编辑器中打开。 我必须在文本编辑器中打开。

    我在尝试打开 SysConfig 文件时遇到此错误:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 SDK 版本 1.1.0.0 和 1.2.1.0

    在 1.1.0.0 文件夹中、我可以看到 C:\ti\f29h85x-sdk_1_01_00_00\source\driverlib\.meta 中的 CPU2.js 文件

    在 1.2.1.0 文件夹中、我在 C:\ti\f29h85x-sdk_1_02_01_00\source\driverlib\.meta 中看不到该文件

    我不确定 1.2.1.0 中是否缺少这些文件、或者是否应该使用其他文件。

    我会将此问题拆分为一个单独的主题、并提请设备专家注意。

    谢谢

    Ki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将此问题拆分为一个单独的主题、并提请设备专家注意。

    已完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我来跟进一下软件团队的相关事宜。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinali:

    现在、能否删除导致 SysConfig 文件无法打开的那些行或将其注释掉?

    const CPU2=scripting.AddModule();

    constcpu3=scripting.AddModule();

    您是否能够打开 SysConfig?

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mrinali:

    我们已在版本 1.02.00.00 中删除了 CPU2.js 和 CPU3.js、您可以参阅多核空示例 projectspec 和 syscfg 文件以供参考。

    此致、

    Anand