This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:FSI 硬件控制

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1569676/tms320f28p650dk-fsi-hw-control

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我找不到 FSI 多节点应用节点中提到的 FSI 硬件控制方法的 CLB 配置文件。 在本例中、应  通过 FSI 连接多个节点、并且在 CPU 上的延迟和开销最少。 因此、 如果帧类型为 ping 或标签上没有匹配项的用户帧、则希望 CLB 将帧转发到下一个节点。

此致、

Reza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    您是指以下 CLB 配置文件吗? 它们是在构建_node 工程时由 SysConfig 生成的。

    如果您仍然缺少任何文件、请告诉我。

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了这些内容、据我所见、他们配置 CLB 以将 FSI 与 PWM 同步、我找不到进行硬件控制的版本。 我需要在执行硬件控制和总线仲裁的应用节点中引用的配置文件。 因此、为 FSI 使用 CLB、需要 CLB 逻辑来决定 何时将 TX 和 RX 短接以转发帧、以及何时断开该帧、因为节点本身需要发送一些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论已结束。 添加高级详细信息以供将来参考:

    在 F28P65x 器件中、我们没有 CLB 控制 SEL_TDM_PATH 的选项。 它可以由 FSI RX 触发器进行控制。 TRIG_WIDTH0 应基于特定用例的最大 PKT 尺寸配置进行配置。

    此致、

    Kevin