This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:在 Linux 环境中无法识别 CMD 符号

Guru**** 2886450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1575041/tms320f28032-the-cmd-symbol-cannot-be-recognized-in-linux-environment

器件型号:TMS320F28032


工具/软件:

您好专家

我的客户需要在 Linux 中开发工程、因此他们下载了 Linux CCS、但编译器报告了以下问题、CMD 中找不到多个变量

但该工程可以在 Windows 环境中正确编译。

您可以帮助检查窗口和 Linux 系统 CCS 之间的差异、以及如何解决该问题吗?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我假设 CMD 指的是 Windows 命令行解释器、这将解释为什么它在 Linux 上会失败。  

    问题是它在哪里被调用? 我没有看到你发布的屏幕截图对它的任何引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    这些变量在 cmd 文件中调用:

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki

    您可以更新此主题吗?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    今天是当地假日、所以明天我回到办公室时、我会好好看看。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设 CMD 指的是 Windows 命令行解释器

    我的道歉。 我感到困惑。 出于某种原因,我想到了“CMD"Windows 命令行“ 命令行解释器。 您指的是链接器 cmd 文件。

    我会将此主题提交给编译器专家进行进一步分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个猜测是该部分 跳动 为空。  请 附加 链接器映射文件。  因此论坛将接受它、添加文件扩展名 .txt 反馈回路。

    所有文件中的符号名称必须完全相同、否则不起作用。  我看到的拼写不同 _RambootLoadStart

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George  

    这些符号是客户定义的符号、感谢您的支持。

    此致

    Joe