This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ECC 测试问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571446/tms320f28p650dk-ecc-test-issue

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

下午好、

我使用 TMS320F28P650DK9 微控制器、并在诊断库示例中尝试执行 ECC 错误测试。

测试通常正常工作、但我遇到了一些测试  失败的情况。

由于问题非常零星、我无法在我的测试台上重现问题(在我们客户的几个样品上找到)。

-似乎测试失败,它总是失败,直到我移除电源(一个软件重置似乎没有启用)。

您能否证实这一点?

-在测试期间不稳定的电源可能会导致故障吗?

- ECC 测试程序是否有任何已知问题?

-你能建议一个可能的改进或验证,我们可以介绍,以提高测试的稳健性?

非常感谢、

Barbara

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例存在一个已知问题、即它对未编程的闪存位置使用地址、因此会生成不正确的错误类型(意外可校正错误)。 我认为这不会导致您看到的行为。

    我认为实施此测试时需要小心、确保在测试模式处于活动状态时不使用闪存。 这包括由错误引起的 ISR 及其可能调用的任何函数、以及在此期间可能发生的其他中断(暂时禁用这些中断可能更安全)。

    如果这些建议都没有帮助、请查看您是否可以获得更多详细信息。 它以何种方式失败? 应用程序崩溃了吗? 或者测试功能是否仅返回失败值? 故障的性质是什么(未生成 NMI、中断/错误状态不正确等)?

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的回答。

    如果位于 RAM 中的 ISR 处于活动状态、会出现问题吗?

    此外、您能否就以下两个主题提供反馈:

       是否可以通过电源复位而不是软件复位来消除故障?

       测试期间电源不稳定是否可能导致故障?

    很遗憾、我们没有其他信息、因为我们无法在测试台上重现问题。

    但客户正在寻求反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果位于 RAM 中的 ISR 处于活动状态、会出现问题吗?

    如果 ISR 位于 RAM 中、您可以确认它未调用闪存中的任何函数、那么这个应该可以。

    是否可以通过重置电源而不是软件重置来消除故障?

    很难猜测为什么这可能是没有更多关于故障性质的信息的情况。 我已经浏览了相关寄存器的说明、它们都看起来像是通过 SYSRSn(调试器复位)复位的、而不是 POR。  

    我想不出为什么不稳定的电源会影响这个测试特别的原因。

    他们如何知道 导致该问题的是 ECC 错误测试? 如果 ECC 测试失败、应用程序会做什么?

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    感谢您的答复。

    现在、我的设备出现了问题。

    ECC 测试错误与我之前想象的闪存无关、而是与 RAM 上的 ECC 测试有关。

    特别是、当我从诊断库 运行 CorrectionECCTest () 执行函数时、出现故障。

    在注释为的部分中:

    //
    //遍历 M0 RAM 位置、直到每个 ECC 位对应的高 16 位
    //(位 14:8)已将错误注入其中。
    //

    失败的测试是:

    if (errorAddr!=((uint32_t)&m0Data)+ 1UL))

    我一直在使用这个测试,因为很多时间没有问题(并且问题出现在几个样本,很好的部分工作正常)。

    即使与之前固件一起使用的有缺陷样片也能正常工作(以前的固件指具有不同功能但具有相同代码用于 ECC 测试的固件)

    我完成了以下测试:我将测试从 M0 RAM 移至 M1 RAM(未使用 M1 RAM,因此现在它仅用于测试)。在这种情况下、示例运行良好。

    您能给我解释一下什么是问题吗? 可用于测试的 M0 地址是否有限制? 如果我在链接器中保留一个固定的存储器区域以供测试、会更好吗?(当前我只是在 M0 存储器区域中映射,而不是在固定地址)

    您能否检查  runCorrectionECCTest() 中是否存在已知问题或我应忽略的某些推荐问题?

    非常感谢、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M0 通常用于什么? 有何不同? 此检查会将被测试的 RAM 块置于测试模式(与所有 M0 类似,而不仅仅是注入错误的特定地址)、因此我们可以在数据和 ECC 之间造成不匹配、因此当 RAM 处于测试模式时、在再次禁用测试模式之前、不应该对其进行堆栈、变量或代码执行等访问。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    RAMM0 也用于:

    - hwbiststack(测试是在 ECC 测试之前执行的,所以我不认为这是责任)

    -.data ->在这种情况下、我不能排除在测试执行期间执行对其中一个中断的访问、因为在该阶段中启用了中断(如 TI 示例 sdl_ex_ram_ecc_parity_test.c 中所示)、因为我正在使用 corrErrorISR?

    非常感谢、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认以这种方式使用 DINT /EINT 可以解决我的问题?

    DINT;
    testRAMLogic (MEMCFG_sect_m0、MEMCFG_TEST_WRITE_ECC、(uint32_t)&m0Data、(RAM_ECC_SINGLE_BIT << IDX);
    EINT;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果问题确实是由该功能期间的中断引起的、这可能会解决该问题。 更具体地说、这 3 条线路需要在测试模式下不间断地执行、而无需访问存储器。  

    corrErrorISR 不会执行、直到 M0 RAM 重新处于功能模式并且已读回注入的错误、因此应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您为 ECC 错误获得不正确的地址时、您能否将这些地址与映射文件进行比较、看看它们是否与特定变量的位置相匹配? 它们是否都在为.data 保留的区域内? 这可能会帮助您确定是否存在导致该问题的中断。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、返回的地址在.data 范围内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能确定哪些特定变量可能会连接到这些地址? 我想知道确定变量是否可以提供有关是否/哪个中断导致了问题的提示。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我找到了测试过程和访问 M0 存储器期间可能进入的两个中断(其他中断不使用 M0 存储器)。

    其中一个中断只执行一次读取、另一个执行一次读取、另一个执行四次写入。 用于读取和写入的变量是不同的。

    您能否确认返回的地址是读取、写入还是两者都涉及的地址?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barbara:

    我今天对 RAM 测试模式进行了一些实验、想和大家分享我观察到的一些可能对调试有所帮助的内容。

    正如我在调用中提到的、从存储器读取数据时会发生错误检测。 不过、我发现、如果您在测试模式处于活动状态时执行读取、则不会执行检测、无论是否注入了错误、似乎都不会产生错误。 直到 RAM 恢复“功能“模式后、读取才会检测到注入的错误。 因此、基本上、在测试过程中单独读取 ISR 数据可能不足以导致地址错误。

    无论如何、在测试期间启用中断仍然存在其他问题。 如果在 RAM 处于测试模式时写入、则在 ISR 中写入的变量将用不匹配的 ECC 和数据(假设它们的值不断变化)写入、这会增加一个错误、您最终会在 RAM 返回功能模式后稍后读取这些变量时检测到这些错误。 这可能是您看到错误的原因、但我不知道时间轴是否一定适合您看到的特定行为、因为您说 ISR 中的读写变量是不同的。

    另一个问题是您正在读取的变量。 特别是在 ECC 测试模式期间、如果您读取该 RAM 中的变量、读取将获取 ECC 值、而不是数据值。 它可能不会导致检测到错误、但变量将包含无效数据、这可能是一个问题、具体取决于您将该变量用于的用途。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、

    我已经执行了额外的测试。

    首先、我使用“故障“样本在工作台上重现问题。  

    这样我就能够读取故障的完整 RAM 地址。 我以前不清楚的是、发生故障时返回的地址发生了变化、而我预计地址应该是 ISR 中最后一个写入的地址。 但从您最后一个答案来看、我已经了解到只有在更改我在 ISR 中编写的变量的内容时、ECC 才会报告失败。

    这就解释了我看到的情况:我正在编写的变量中有 3 个包含模拟信号、因此它可以或不可以更改、具体取决于硬件。

    所以、我认为现在一切都很清楚了。

    非常感谢