This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC 转换器运行

Guru**** 2898640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1576779/tms320f28388d-adc-converter-operation

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

相关器件 (TMS320F28388D) 具有 4 个 ADC 转换器外设。  几乎所有引脚都映射到特定的转换器、例如 ADCINA0、ADCINB1、ADCIND4 等  但是、有 2 个引脚 T4 和 U4、它们没有关联的 ADC 块。  例如、T4 标记为 ADCIN14、U4 标记为 ADCIN15。  如果我要在这 2 个引脚上提供要转换的模拟信号、应使用 4 个转换器外设 (A、B、C 或 D) 中的哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 根据数据表、您可以使用具有这些引脚的任何 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息,我会试一下。