Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我尝试使用 SSU 配置运行工程、当我继续调试工程时、刷写过程中出现错误。 
构建已成功完成、SYSCFG 文件中没有错误或警告。
当我尝试刷写“ssuIpc_ex1_basic_cpu1_cpu3_multi_c29x1"示“示例时、也会发生此错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
工具/软件:
我尝试使用 SSU 配置运行工程、当我继续调试工程时、刷写过程中出现错误。 
构建已成功完成、SYSCFG 文件中没有错误或警告。
当我尝试刷写“ssuIpc_ex1_basic_cpu1_cpu3_multi_c29x1"示“示例时、也会发生此错误。
尊敬的 Mahmoud:
此错误很可能是由于 未正确设置闪存设置来对 SECCFG 进行编程。
要允许擦除 SECCFG 存储器、请确保选中 Flash Settings 的 NonMain Erase Settings 部分中的 Allow NonMain Flash erase before load data to Flash memory“复选框。 之后、重新刷新程序。
此致、
Marlyn
尊敬的 Mahmoud:
我想澄清您在遇到您在最新屏幕截图中显示的问题时所使用的项目。 在您尝试 针对 ERAD 用例对“ssuIpc_ex1_basic_cpu1_cpu3_multi_c29x1"示“示例或自定义软件工程进行编程时、是否发生了此情况?
如果是您自己的软件、您能尝试使用您指出的 SSU SDK 示例吗?
您是否能够重新连接到设备?
器件当前位于什么 BANKMODE?
您是否为 SSU 模式 1、SSU 模式 2 或 SSU 模式 3 配置了 SSU?
我开始添加堆栈、但我发现必须先配置 SSU。
您是如何添加堆栈的?
此致、
Marlyn
尊敬的 Marlyn:
我在进行调试以找到该问题、MCU 在正常情况下运行良好、但在通过调用递归函数来测试堆栈溢出时、显示该错误。
我已经通过“Interrupt_force" API“ API 测试了 ERAD 中断、MCU 可以到达处理程序。
当我在递归函数中添加“ESTOP0",“,计数、计数器在达到 100 次点击后递增、每次我继续调试器时都能做到、但停止会话后、错误再次显示。

请注意、我尝试了“ERAD ex6_stack_overflow_detect.syscfg“示例、它检测到了 ERAD 的中断“但我的自定义工程无法检测到“。
您好、Ryan、
抱歉,您访问的页面不存在。
F29H850TU:ERAD 不检测栈溢出 — C2000 微控制器论坛 — C2000 μ︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛
我有另一篇文章,但没有得到任何答复,如果你可以指派某人来看看?
F29H850TU:FreeRTOS 链接错误 — C2000 微控制器论坛 — C2000 μ︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛
感谢 Marlyn 的帮助、我在评论中标注了解决我的问题的内容。