请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM工具/软件:
大家好!
我正在尝试以下示例: c:\ti\f29h85x-sdk_1_01_00_00\examples\driverlib\single_core\xb\xbar ex1_input_output。
但是,这对我来说是行不通的。 我甚至尝试将 PWM 输出馈送到输入引脚、但输出 XBar GPIO 并不反映与输入引脚相同的状态。
我是否遗漏了一些内容、或者是否有其他需要考虑的设置。
谢谢、
Mukul