This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-XP-EVM:输入输出 SOM 示例不工作

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1571118/f29h85x-som-evm-input-output-xbar-example-not-working

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM


工具/软件:

大家好!

我正在尝试以下示例: c:\ti\f29h85x-sdk_1_01_00_00\examples\driverlib\single_core\xb\xbar ex1_input_output。

但是,这对我来说是行不通的。 我甚至尝试将 PWM 输出馈送到输入引脚、但输出 XBar GPIO 并不反映与输入引脚相同的状态。

我是否遗漏了一些内容、或者是否有其他需要考虑的设置。

谢谢、

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    我需要一些时间来获得 F29H85x 电路板来测试此问题、对延迟的响应深表歉意。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、  

    您有机会尝试一下吗?

    谢谢、

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    我从卢克取了这个线程。 我手头有硬件、将会收到明天进行测试的示例设置。

    您能否提供有关具体配置的更多详细信息?

    您正在探测哪些引脚? 您确切的硬件配置是什么?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mukul、

    仔细检查这里的东西,你能回答上一个答复的问题吗?

    此致、

    Zackary Fleenor